This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713EVM-017:BQSTUDIO 写入错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370087/bq25713evm-017-bqstudio-writing-error

器件型号:BQ25713EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、

我正在尝试通过 EVM 写入寄存器、但 GUI 的按钮未激活。  

我使用的是 v1.3.124版本。 BQSTUDIO 上是否有任何新的更新?

为什么 OTG 电压限制设置有间隙? 如果要生成5V 电压、如何设置 OTG 电压?

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好、单击 Manual (手动)选项卡解决了第一个问题。

    您可以用 OTG 设置问题进行检查吗?

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOTG 设置取决于 VOTG_RANGE_LOW 位(ChargeOption3位2)。  

    如果 VOTG_RANGE_LOW=0、VOTG 为高值、否则、VOTG 为低值。  

    此致、