工具与软件:
您好!
我们设计了一种采用 BQ24650的太阳能充电电路、用于单节锂离子3x18650电池组(标称值为3.7V)。
我们已经使用各种9V 和12V 的电池板进行了测试、并相应地调整了 MPPSET 分压器。 还使用限流电源进行了测试、结果始终相同、无充电电流且 SRP 和 SRN 之间为0V。
只要施加 Vin、STAT1就处于开启状态而 STAT2处于关闭状态、无论是否连接电池、它们都会保持这样的状态。 这不是预期的行为、这 似乎表示 电池缺失检测不能正常工作。
更多详细信息:
VFB 分压器由2x 100K 电阻器组成。 通过使用 60m Ω 检测电阻、将充电电流设置为0.667A 。 电感为22uH (Bourns SRN8040-220m)。 MOSFET 是双 N 沟道40V (SI7288DP-T1-GE3)。
我们遵循数据表和 EVM (www.ti.com/.../sluu444a.pdf)中的参考设计 、并按照此处的建议进行了一些小的修改: www.ti.com/.../slva829.pdf。具体而言、我们删除了 D1、但决定不在输出端安装肖特基二极管。 输出电容器(在 SRN 之后)与10uF 并联为0.1uF、然后是0欧姆串联、在输出端并联为1uF。
请参阅以下电压:
VREF= 3.3V
VTS = 1.953V
VREGN = 5.96V
VMPPSET = 1.20V
STAT1 =打开
STAT2 =关闭
VIN 约为12.5V (尝试9V 到15V 之间的各种电压、其他电压不会发生显著变化)
VCC 大约为12.5V
Vterm_en = VREF (也尝试了=GND、结果完全相同)
通过使用由324K 和36K 电阻组成的分压器将 MPPT 设置为12V。
理想情况下、我应该使用下面的示波器测量值、但恐怕我目前无法使用它、因此我将共享万用表测量值(读取的值是稳定的)。 值是近似的、但应该能让您了解具体情况。
当电池连接时:
VBTST= 8.0V
VSRN = VSRP = 3.6V (=电池电压)
VHIDRV= 3.8V
VLODRV = 0V
VFB = 1.788V
无电流取自电池板/电源
当电池断开连接时
VBTST= 7V
VHIDRV= 1.2V
VLODRV = 0V
VFB = 380mV
VSRN = 0.75V
无电流取自电池板/电源
非常感谢您对此提供的帮助。 如果我可以私下分享完整的原理图、我会很高兴。
此致、
法比奥