This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:无充电电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368740/bq24650-no-charging-current

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好!

我们设计了一种采用 BQ24650的太阳能充电电路、用于单节锂离子3x18650电池组(标称值为3.7V)。

我们已经使用各种9V 和12V 的电池板进行了测试、并相应地调整了 MPPSET 分压器。 还使用限流电源进行了测试、结果始终相同、无充电电流且 SRP 和 SRN 之间为0V。

只要施加 Vin、STAT1就处于开启状态而 STAT2处于关闭状态、无论是否连接电池、它们都会保持这样的状态。 这不是预期的行为、这 似乎表示 电池缺失检测不能正常工作。  

更多详细信息:

VFB 分压器由2x 100K 电阻器组成。 通过使用 60m Ω 检测电阻、将充电电流设置为0.667A 。 电感为22uH (Bourns SRN8040-220m)。 MOSFET 是双 N 沟道40V (SI7288DP-T1-GE3)。

我们遵循数据表和 EVM (www.ti.com/.../sluu444a.pdf)中的参考设计 、并按照此处的建议进行了一些小的修改: www.ti.com/.../slva829.pdf。具体而言、我们删除了 D1、但决定不在输出端安装肖特基二极管。 输出电容器(在 SRN 之后)与10uF 并联为0.1uF、然后是0欧姆串联、在输出端并联为1uF。

请参阅以下电压:


VREF= 3.3V
VTS = 1.953V
VREGN = 5.96V
VMPPSET = 1.20V
STAT1 =打开
STAT2 =关闭
VIN 约为12.5V (尝试9V 到15V 之间的各种电压、其他电压不会发生显著变化)
VCC 大约为12.5V
Vterm_en = VREF (也尝试了=GND、结果完全相同)
通过使用由324K 和36K 电阻组成的分压器将 MPPT 设置为12V。

理想情况下、我应该使用下面的示波器测量值、但恐怕我目前无法使用它、因此我将共享万用表测量值(读取的值是稳定的)。 值是近似的、但应该能让您了解具体情况。  

当电池连接时:
VBTST= 8.0V
VSRN = VSRP = 3.6V (=电池电压)
VHIDRV= 3.8V
VLODRV = 0V
VFB = 1.788V
无电流取自电池板/电源

当电池断开连接时
VBTST= 7V
VHIDRV= 1.2V
VLODRV = 0V
VFB = 380mV
VSRN = 0.75V
无电流取自电池板/电源

非常感谢您对此提供的帮助。 如果我可以私下分享完整的原理图、我会很高兴。

此致、
法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、您能否提供原理图? 这是我的电子邮件 c-moyer@ti.com

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Christian。 原理图已发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我正在审阅您的原理图、收集更多信息后我会提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    Unknown 说:
    我们删除了 D1、但决定不在输出端安装肖特基二极管。 [/报价]

    这在设计中是必需的。 二极管用于阻断从电池返回到输入的反向电流、并为 VCC 引脚提供反向电压保护。 可以添加这种二极管吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我已经在输出端添加了一个二极管(在1uF 电容器之前-其中 R72是)、没有太大变化。 我已经使用了我手头的、或多或少合适的东西、即 PMEG2010ER (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMEG2010ER.pdf)。这可能不是应用的最佳选择、但我认为应该这样做。 请告诉我您对此有何想法并提供建议。

    除了现在 SRN 和 SRP 的电压与电池不同(连接电池时、我的测量值大约为650mV)这一事实之外、所有其他方面基本上都相同。 说实话、我不清楚缺少该二极管是如何解释 无充电电流问题的。 请详细说明。

    您是否发现电池缺失检测出现问题?

    您还有什么建议?  

    我期待收到您的回复。

    此致、

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我在周末做了更多的测试、并且得到了一些略令人鼓舞的信息要报告。

    在 Poking 和探测电路板时、我启动了充电、或者至少这是它看起来的样子。 当我使用万用表测量 VMPPSET 测试点(通孔引脚接头)时、首先要注意这一点。 这很可能是一些狡猾的接触,但如果这样,我还没有找到它。 我无法正确地复制此行为、有趣的是、目前只有一些充电器引脚上看似随机的噪声似乎使充电开始。

    请注意、为简单起见、我已测试上述测试采用电流限制约为0.6A 的电源、该电流应非常接近由60m 欧姆感应电阻器设置的最大电流0.667A。 偶尔也尝试使用太阳能电池板、没有观察到任何差异。

    1) 1)是否有任何噪音和/或充电/放电电容可以解释这种行为?

    在任何情况下、当充电开始时、消耗的电流卡在30mA 左右、SRP-SRN 恒定为4.6mV。 离开这个去了一段时间(远远超过30分钟)和所有保持不变。

    在充电开始之前和之后、STAT1始终开启且 STAT2始终关闭。

    VMPPSET 为1.20V。 电池电压大约为3.6V。

    对于 TERM_EN=GND 和 TERM_EN=VREF、我观察到了上述完全相同的行为。

    2)固定电流和感测电压是如何解释的? 通过阅读数据表、感觉4.6mV 值很重要、因为充电器可能卡在预充电状态或欠流状态(请注意、启用或禁用终端时可以观察到相同的行为)? 有什么建议吗?

    我期待收到您的回复。

    此致、
    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我正在查看此信息、我将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、该器件似乎处于 PRECHARGE 模式。 最大充电电压是多少?

    您可以在电池电压低于最大充电电压1-2V 的情况下尝试进行此测试吗?

    此致、

    克里斯蒂安