This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168PEVM:LM5169

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5169, LM5168PEVM, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366279/lm5168pevm-lm5169

器件型号:LM5168PEVM
主题中讨论的其他器件:LM5169、、 LM5168

工具与软件:

您好!

 

我要在应用中使用 LM5169、该应用与我要寻找的完全匹配、6V - 120V 输入、5V、0.6A 最大负载。

要试用、我订购了 LM5168PEVM 评估板并订购了 LM5169PDDAR 单独装置。 我使用了此部分 TI 网页上提供的组件值计算器。 COT 类型3,工作模式和100KHz 开关频率。

我将评估板上的原始 元件替换为以下元件  

RT= 124k Ω、0.1W 1%

L0 = 150uH、1.2A 饱和电流

Cin = 2个2uF 200V 电容

Cout = 33uF、20V

Ra = 442k Ω、0.1W、1%

Rfb2 = 143K Ω

 

我看到的输出电压是5.3V ,在连接负载的情况下,该值保持或减小了一点点,这对我来说是好的。 但是、一旦我取下负载、输出便缓慢降至0V、而重新连接负载后、输出永远不会出现。 我假设它可以在没有负载的情况下关断、但我在数据表中看不到任何此类说明。

不过、如果我 按原样使用原始 LM5168PEVM 评估板、替换 Rfb2 =143K Ω 电阻器(仅使用0.25A 负载进行测试、因为 LM5168仅支持最大0.3A)。 我不会看到相同的关闭行为。

请提供帮助。

此致

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、您好!

    我怀疑 BOOT 至开关电压导致 VBOOT 电源进入 UVLO。

    您是否可以使用56uH 电感器(纹波注入等)重新设计 LM5169、然后重试。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    有一个错误在我的第一个岗位 Ra 应该是 452Kohm 和不442 Kohm ,任何方式这并没有给我成功。

    运气差、 我在虚线 PCB 上构建了自己的电路板。 在这里,我至少看到稳定的5.04V @开路负载,但随着我增加 Vin 超过15V 变得不稳定。 回到12V 输入电压、其中输出电压稳定5.04、我连接我的负载、一旦我连接我的负载、输出电压将降至4.3V、1mA 在负载处绘制。 现在、当我将 Vin 增加到50V、输出电压无变化、但在大约50V Vin 时、IC 会烧坏。

    我构建了另一个电路板、但结果相同。 我尝试了56uH 和100uH 电感器、但没运气。  

    降压转换器无法向负载提供电流、并且 Vout 会下降。 不知道为什么会这样。

    谢谢

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、您好!

    建议使用在线设计计算器填充您的规格并对照检查您的设计。  如果没有差异、请自由填写以重新打开线程。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了在线提供的 Excel 工具、另一个 Webench 电源设计器不提供任何基于 LM5169的参考设计。

    另一个更新,我尝试将开关频率从100KHz 增加到250kHz ,通过将 Rt 电阻器更改为49.9K ,但没有改善。

    加载后、我在 SW 引脚处看到振铃波形、请检查此 video.e2e.ti.com/.../LM5169_5F00_ringing.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek  

    [但是、如果我 通过替换 Rfb2 =143Kohm 电阻器按原样使用原始 LM5168PEVM 评估板(仅使用0.25A 负载进行测试、因为 LM5168仅支持0.3A 最大值)。 我看不到相同的关闭行为]=> 如何尝试用一个组件替换组件? 我想您可以#1更改 RFB2 ,#2 填充 LM5169 ,#3更改 RT... 然后、我想您可以轻松找到导致该问题的原因。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想你对我的原始帖子的回应,之后我做了更改,并做出了我自己的板,我遵循相同的步骤.

    如果您看到我在上一篇文章中发布的振铃波形、我不明白这可能是什么原因造成的。 经过研究、我发现这些问题通过缓冲电路解决了、但在数据表中看不到任何建议。 我认为 IC 本身必须处理这个问题。 但不确定为什么会看到它。

    谢谢

    Abhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek  

    很高兴听到您可以通过添加缓冲器解决该问题。 通常、如果通过添加缓冲器来解决问题、则根本原因是 VIN-SW 或 SW-GND 之间注入的噪声。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不想说缓冲器解决了我的问题。 我说这可能是解决方案、但我不想在我的设计中添加额外的组件。 我在应用手册的任何地方都没有看到需要缓冲器。 我认为在 LM5169中已经处理了该补偿。 我只是想弄清楚为什么我手工制作的原型板会发生这种情况。

    谢谢

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek  

    通常、可以通过减小开关环路面积来最大限度地降低开关噪声。 请查看数据表中的"降压转换器中的关键电流环路"。  

    - EL