This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:BMS 参数

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370416/bq24296m-bms-parameters

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: BQ25622

工具与软件:

您好!

我们是否可以获取连接到 BMS BQ24296M 的电池的电池电压电平、电流放电、剩余充电容量和周期计数?

无法从寄存器映射中找到这些内容。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    BQ24296M 器件无法输出您询问的任何信息。 不过、我要指出的是、我们确实有较新的单节电池降压充电器、例如 BQ25622、它具有集成 ADC、可以实现您询问的部分功能。 利用 BQ25622上的 ADC 功能、您可以监控电池电压、电池充电/放电电流和一些其他信号。

    充电容量、周期计数和电池运行状况等信息都需要电池电量监测计 IC。 我已链接下面的电池电量监测计产品页面以供您参考。  

    电池电量监测| TI.com 

    此致、

    加勒特