This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:PSR 反激式120W 直流/直流转换器设计-变压器支持

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM5185, PMP10804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365118/lm25184-q1-psr-flyback-120w-dc-dc-converter-design---transformer-support

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5185LM5185-Q1

您好、 习近平。  

我希望你们做得好、  

这与我使用 LM5185Q1的 PSR 反激式转换器设计相关。 我向大家介绍了变压器设计和成本计算方面的限制(请找到附件)。 在这种情况下、我想使用支持低于输出范围的现成变压器器件。  

次级输出1:30V 4A  

次级输出2:7V 到3.6V @ 6W 之间(该电压根据标准变压器器件支持进行设置)

敬请告知我们您的经济高效的解决方案和变压器器件、以便随时用于我们的应用。  

此致、

拉维

  e2e.ti.com/.../1376.125W-PSR-Flyback_2D002D00_LM5185_2D00_DESIGN_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    感谢您与我们取得联系并考虑在您的项目中使用 LM5185-Q1。 这种136W 设计是可以实现的、但我怀疑我们能否轻松找到现成的反激式变压器来支持该设计、但请允许我咨询几家供应商。  恐怕您必须具有定制设计的变压器。  哪些磁性元件供应商是您的首选供应商?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    感谢您的答复。  

    目前我正在使用 Wurth Electronic、他们的变压器设计报价是3000美元。 我在所有标准供应商都很好。  

    正如我在之前的通信中提到的、我尝试通过使用一些标准现成的变压器比部分来实现此设计、将次级输出2电压调谐到9V 到4V 范围。 次级 Output2电压用于微控制器和其他离散低电压用途。 请告诉我您的想法和建议。  

    此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    很抱歉我不能评论 NRE。 据我所知、现成的反激式变压器通常小于100W。  我没有看到任何可以实现136W 功率的标准反激式变压器。  我来咨询一下另一家供应商、看看他们是否有某些东西或能够通过进行定制设计来提供支持。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我联系了 Coilcraft、他们确实有现成的高功率反激式变压器 FA2443、但它不适合您的应用:它在 CCM 下运行、双输出绕组具有相同的匝数、因此无法支持您的30V 和7V 双电源轨。  然而、可以根据您的应用修改此变压器、但这也意味着定制设计。

    请联系 tech_support@coilcraft.com 、位于接收方的 Coilcraft 工程师已了解您的案例、他们很乐意为您提供支持。

    祝你好运!

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。  

    这是不幸的。 您能为我的要求推荐任何其他经证明具有成本效益的替代解决方案吗? 如果我没有找到任何其他适用于30V @4A 输出和低指定输入电压的有效设计解决方案。 由于成本限制、我需要放弃这种反激式概念方案。 请告诉我您的想法。  

    谢谢。此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi:

    遗憾的是、我们没有任何经验证可随身携带的产品。  您是否根据友好的建议联系 Coilcraft 获得合适的变压器?  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。  

    是的、我已联系 Coilcraft 团队。 今天,我收到了回复,说他们正在处理我的请求。 另外、他们在下面提出了一个支持 LM5185设计的参考器件、

    用于德州仪器 LM5185-Q1的 ZD2250-AE、ZE2432-AE 反激式变压器| Coilcraft

    请告诉我您的评论。  

    此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi  

    它看起来 ZD2250和 ZE2432都无法支持这样的高功率。 请与 Coilcraft 团队联系并仔细检查。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您审查该器件。 如果对我的要求有任何支持、我会向 Coilcraft 团队咨询。  

    此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    幸运的是、Coilcraft 团队回应了我定制设计 的要求、在此附上了他们提出的变压器初步规格、确认了这些规格后、他们将继续推进其他规格设计和成本计算。 请查看这些内容、如果您有任何意见、请告诉我。

     e2e.ti.com/.../1_2D00_1_2D00_0.2-Preliminary-SPEC_5F00_Rev01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    请根据可用的受支持自定义变压器匝数比1:1:2找到已更新的设计计算表。 请告诉我您对设计计算表和变压器规格的评论。  

    e2e.ti.com/.../125W-PSR-Flyback_2D002D00_LM5185_5F00_Design_5F00_Updated_5F00_29May24.xlsx  e2e.ti.com/.../2287.1_2D00_1_2D00_0.2-Preliminary-SPEC_5F00_Rev01.pdf

     

    谢谢。此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    幸运的是、Coilcraft 团队回应了我定制设计 的要求、在此附上了他们提出的变压器初步规格、确认了这些规格后、他们将继续推进其他规格设计和成本计算。 请查看这些内容、如果您有任何意见、请告诉我。


    e2e.ti.com/.../3581.1_2D00_1_2D00_0.2-Preliminary-SPEC_5F00_Rev01.pdfe2e.ti.com/.../2043.125W-PSR-Flyback_2D002D00_LM5185_5F00_Design_5F00_Updated_5F00_29May24.xlsx 

    谢谢。此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravindran  

    我认为 Excel 文件中的输入与您选择的元件不匹配、尤其是变压器规格。 请仔细检查您的输入。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    您是否指出、给定的变压器原理图极性与 Excel 工作表衍生的变压器线圈极性模式不匹配?   

    (或)

    建议的变压器匝数比电流部分为 1:1:0.2 对于30V @4A 和5V @ 1A ,  Excel 工作表推导的变压器匝数比 1:1:0.21 对于30V @ 4A 和6V @<1A 。 给定的输入电压范围为19V 到48V DC。  

    您是否指出了这一突出的规格差异? 我想他们使用了数据表中我的初始要求规格5V @ 1A。 但对于1:1:0.2、次级输出2应为6V @1W。  

    请告诉我您对共享变压器数据表和 Excel 工作表的详细意见。 这将帮助我理解和阐明与供应商相同的内容。   

    此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi

    是的、这就是我发现的。  

    在室温下、MOSFET 的功率损耗为~6W、二极管的功率损耗为~ 3.5W。 您的转换器是否能够在最高环境温度下处理这一量的功率损耗? 在较高的温度下、MOSFET 的功率损耗甚至会更高。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的评论、我已确认变压器设计符合我们的要求、请找到下图、  

    关于 MOSFET 的功率耗散、有一个回答、就是使用两个并联的 MOSFET 进行开关操作、这是由 youhao Xi 建议的。 与下面的参考原理图类似、但尚未最终确定。  

    如果您有任何进一步的评论/建议、请告诉我

    此致、

    拉维  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi  

    IC 内部的功率损耗。 P=(最大值) x Qg@ 7V x 2ea x Fsw = 44V x 18nC x 2 x 350kHz = 0.554W 会产生~20°C 的温升。 请考虑这一点。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的评论。 您是否会建议对 LM5185进行任何其他散热器或设计修改? 我将遵循 TI 建议的布局指南。  

    此致、

    拉维   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi  

    很抱歉、我不是散热器设计专家。  有关 MOSFET 和二极管的散热器尺寸、请参阅 www.ti.com/.../PMP10804。  

    - EL