This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610芯片的 IIC 具有 NACK 的可能性、并且 SCL 信号线被下拉。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368861/bq28z610-the-iic-of-the-bq28z610-chip-has-a-probability-of-nack-and-the-scl-signal-line-is-pulled-down

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我们的测试发现、当终端读取时、BQ28Z610库仑计芯片无法读取库仑计芯片的数据、并且在 I2C 总线中发现故障。  下面是接收到 NACK 后 I2C 总线 CLK 低电平异常的情况。  附件是逻辑分析仪获得的数据文件。  要打开文件、请下载软件:青岛金仕特电子有限公司 (qdkingst.com) LA2016逻辑分析仪。-由于格式问题,附件无法上传。 您能否提供一个电子邮件地址以便我将其发送给您?

要检查 IIC 异常,请将设置->配置->I2C 配置7 Flash_BUSY_WAIT 设置为1 (默认值为0)。

但是、在使用 BQ 主机(版本1.3.101)时、我们可以看到这个位7是 RSVD、这与说有 Flash_BUSY_WAIT 的 TRM 手册是不一致的。

我想问一下、我们是否可以直接将 Bit7设置为1来解决在 NACK 后下拉 I2C 总线 CLK 的问题? 或者是否有任何其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个版本的固件?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件版本为17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正面临与库仑计指令手册相同的情况、即在接收到 NACK 后概率时钟仍然较低。
    终端将不再识别电池计芯片并崩溃。
    请尽快帮助提供问题的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    我建议将您的固件升级到最新版本、以便您可以利用 FLASH_BUSY_WAIT 位。

    您可以在产品页面上下载最新的固件: https://www.ti.com/product/BQ28Z610

    确保将.bqz 文件放入下载 BQStudio 的配置文件夹中。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户当前正在使用固件版本17、最新版本也是版本17。   您能帮我确认一下是否有其他解决方案吗?   另外、请提供您的电子邮件地址、因为由于格式问题、某些文件无法发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为固件版本17适用于 BQ28z610。 我建议您将固件升级到最新的 BQ28z610-R1固件。 最新的 R1固件将具有该位可供使用。

    此致、

    尼克·理查兹