主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
工具与软件:
我们的测试发现、当终端读取时、BQ28Z610库仑计芯片无法读取库仑计芯片的数据、并且在 I2C 总线中发现故障。 下面是接收到 NACK 后 I2C 总线 CLK 低电平异常的情况。 附件是逻辑分析仪获得的数据文件。 要打开文件、请下载软件:青岛金仕特电子有限公司 (qdkingst.com) LA2016逻辑分析仪。-由于格式问题,附件无法上传。 您能否提供一个电子邮件地址以便我将其发送给您?

要检查 IIC 异常,请将设置->配置->I2C 配置7 Flash_BUSY_WAIT 设置为1 (默认值为0)。
但是、在使用 BQ 主机(版本1.3.101)时、我们可以看到这个位7是 RSVD、这与说有 Flash_BUSY_WAIT 的 TRM 手册是不一致的。

我想问一下、我们是否可以直接将 Bit7设置为1来解决在 NACK 后下拉 I2C 总线 CLK 的问题? 或者是否有任何其他解决方案?