This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:用于低轨道饱和的升压转换器

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1843B-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369460/uc1843-sp-boost-converter-for-low-orbit-satellies

器件型号:UC1843-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843B-SP

工具与软件:

尊敬的先生:

我想制作一个用于低轨道卫星的升压转换器。

工作条件

1.输入电压:30V

2.输出: 150V/150V / 100mA

我可以使用此器件吗?

是否有其他设备建议?

如果可能、您能否提供原理图示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Jong-sik:

    您可以将该器件用于升压转换器。
    我们可以使用其他器件、但这是最简单的。

    我无法随该器件提供原理图。
    我希望这将对您的设计过程有所帮助:
    https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf?ts = 17400851216

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。

    我知道其他器件很容易使用。

    但我找不到其他太空用器件。

    您能推荐其他器件用于空间用途吗?

    此器件的最大输入电压为30V (建议25V)。

    因此、我将对 VCC 引脚使用"Rstartup"电阻器。

    如何计算"Rstartup"值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Jong-sik:

    我的措辞有点模糊。
    我想说 UC1843B-SP 是最简单的选择。

    由于升压转换器中没有 AUX 绕组、因此您的设计中不需要启动电阻器。
    该电阻器将成为限流电阻器。
    我还建议添加一个齐纳二极管来限制器件的电压、因为该器件的 VIN 用于输出电压。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。

    谢谢。
    丹尼尔