This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:TIDA-020031的 Altium 设计文件

Guru**** 2532820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350878/ucc28951-altium-design-files-for-tida-020031

器件型号:UCC28951

您好!  

是否有人知道 TIDA-020031的 Altium 设计文件?

如果有人可以分享、这将大有裨益。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SS、我目前正在研究此设计、当我获得有关此设计的更多信息(因为它当前不在 TI.com 上)时、会回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SS、我将通过有关此设计的 e2e 消息在离线情况下与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也在为 TIDA-020031查找 Altium 文件。 是否有可能提供这些文件? 提前感谢您提供 reply.e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_020031_2D00_3.6kW_2D00_DC_2D00_DC_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们离线讨论一下。 谢谢!