This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420D

Guru**** 2509165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370212/tps5420-tps5420d

器件型号:TPS5420

工具与软件:

您好、TI 团队:

您能解释一下、为什么 max 的值 将数据表版本 D 中的输出电压 BOOT 更改成了 PH 已将"参考数据"中的10V 更改为6V 第5页?

我已经在连接至 PH 的引脚 BOOT 上实现了推荐的10nF 升压电容器、如果最大 绝对值从10变为了6V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中建议的 Boot 电容保持为10nF。 如果您在设计中使用额定值合适的10nF 引导电容、那么应该没有问题。

    请参阅数据表的第8.2.5节。

    此致、