This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:SN74LVC1G08DCKR 不工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369927/lmg1020evm-006-sn74lvc1g08dckr-not-working

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020

工具与软件:

我使用此板激活5W 二极管激光器、但不工作。 检查测试点后、我注意到 IN+值始终为0、就像是否不工作一样。 查看该元件(SN74LVC1G08DCKR)的数据表后、发现该元件为简单的"与"连接到了电路板的其中一个源(J3)。 我想问、我是否可以执行任何测试来查看组件是否损坏以及该组件的需求、因为两个输入都连接到同一个源、因此在我看来、它们始终是相同的值。 谢谢。

此致、

马科斯·马杜雷拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    LMG1020 可要求最小脉冲宽度为1ns、但许多函数发生器不能达到这么低的值。 为了解决此问题、使用与门和 RC 滤波器来创建脉冲短接器;LMG1020EVM 用户指南的第8.2节(第13页)详细介绍了此功能。

    如果栅极驱动器的 IN+没有信号、请首先检查是否焊接了 R9和 R10。 如果是、则反向工作、查看与门的输出端和与门的输入端是否存在任何信号。

    与此同时、如果您不需要短脉冲、您可以降低 R9和 R10以及焊接 R3以绕过脉冲缩短器、然后应向 EVM 供电。

    谢谢。
    鲁巴斯