请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020EVM-006 主题中讨论的其他器件:LMG1020
工具与软件:
我使用此板激活5W 二极管激光器、但不工作。 检查测试点后、我注意到 IN+值始终为0、就像是否不工作一样。 查看该元件(SN74LVC1G08DCKR)的数据表后、发现该元件为简单的"与"连接到了电路板的其中一个源(J3)。 我想问、我是否可以执行任何测试来查看组件是否损坏以及该组件的需求、因为两个输入都连接到同一个源、因此在我看来、它们始终是相同的值。 谢谢。
此致、
马科斯·马杜雷拉