This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:适用于 BMS 设计的推荐最佳解决方案

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370414/bq79616-q1-recommend-best-solution-for-bms-design

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

我正在从事 BMS 设计、可支持具有所有检测和保护要求的18节电芯。

我了解了一些 支持16至18节电池的 BFE BQ79616、BQ 75614、BQ79656和 BQ79731。

几个问题:

1. MCU 和 BFE 之间的接口是什么? 只能使用 UART 还是 SPI? 如果是,如何?

2.这些 BFE 是最好的还是好的建议?

3.是否有针对所选 BFE 的评估板?

4.建议选择最适合所选 BFE 的 MCU。

5.如果 MCU 可用、工具链和示例代码如何? 这些工具是汽车级工具吗?

6. BQ79731是否 已上市或尚未发布? 如果可用、请提供完整的数据表和价格详细信息。

这是我的第一个 BMS 项目。 因此我的问题可能看起来很基本。 请提供支持、并提供适当的指南。

提前感谢。

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我将通过电子邮件与您联系参与本次讨论、因为您的部分问题提到受 NDA 保护的器件。

    此致、

    朱莉娅·路易斯