This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS777:复位超时延迟的最小值~最大值

Guru**** 2509165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS777, TPS775, TPS767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367242/tps777-min-max-value-for-reset-time-out-delay

器件型号:TPS777
主题中讨论的其他器件: TPS775TPS767

工具与软件:

您能否告知我复位超时延迟的最小值和最大值?

数据表只描述了典型值:200ms。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    遗憾的是、该器件相当旧、我们无法再访问设计数据库、文档也非常有限。 我找到了一份特性说明报告、但它似乎并未表征复位超时延迟;200us (典型值)规格可能仅来自该设计。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速回复。

    作为参考、TPS73xx 的最小值为100ms、最大值为300ms、但 TPS777是否具有相似的范围?

    最小值到最大值范围是否会因器件而异?

    一位客户需要"最小值"至"最大值"的信息、并要求仅作为参考值是可以的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    TPS73xx 属于不同系列、因此规格可能有所不同。 在裸片设计方面、与 TPS777最接近的器件是 TPS767和 TPS775、但这些器件也是如此-无设计信息、且无复位超时延迟的特性数据。 遗憾的是、我们无法在不投入大量精力的情况下提供该数据、因为必须在工作台上收集数据。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复。

    我理解你的情况。

    由于这些是当前正在生产的器件、客户认为这些器件的编号是通过运输检查期间的采样等方法指定的、以确定它们是否正常。

    您能告诉我通过/未通过的判断属于哪个范围吗?

    如果很难透露、您是否会告诉我、140到260毫秒或100到300毫秒是可以的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    由于这些是当前正在生产的器件、客户认为这些器件的编号是通过运输检查期间的采样等方法指定的、以确定它们是否正常。

    [/报价]

    只有具有最小值/最大值的规格成立。 仅具有典型值的规格在发货前未进行测试。  

    您能告诉我通过/未通过的判断属于哪个范围吗?

    [/报价]

    由于没有最小值/最大值规格、因此无法向测试程序写入测试。

    如果很难透露、您是否会告诉我、140到260毫秒或100到300毫秒是可以的?

    [/报价]

    没有数据、我们必须指示一个可能的时间范围。100ms 到300ms 可能是合理的、但由于我们没有数据来支持这一点、我们无法保证任何东西。

    此致、

    尼克

    [/quote]
    [/quote][/quote]