This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:在导出黄金映像之前需要澄清最后一步。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369769/bq27z561-r2-need-clarification-about-final-step-before-exporting-golden-image

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的社区:

我可以成功实现电量监测计的学习周期、但在导出黄金映像之前需要澄清一些决赛步骤。  

在 TI 指导视频"如何使用电量监测计完成成功的学习周期" https://youtu.be/WAcxrGDb68g?si=oZ8xAjwe5rHxSR0z 中 、此视频并未指导您制作"SLUA903–2018年7月 实现成功学习周期"中提到的特定教学内容。 这些步骤载于"5结论"一章,如下:

在保存 Golden 文件之前、请将 Update Status 设置为02以禁用 IT 电量监测、设置 QMax Cycle
设置为0、并将"Cycle Count"设置为0。 对于电池组侧电量监测计、这可确保在电池组
组装并启用电量监测和寿命数据后、周期计数从0开始。

成功学习周期后、更新状态为0E 并按如下方式解码

 



如果我要将更新状态更改为 02、这意味着我要将这些属性添加到我的黄金映像中:

1、0 =更新 QMax、更新 Ra

Gauging ()命令。 0 =被禁用

 域中已更新为 Max_Field_Updated–Qmax。  0 =未更新

既然这最后一步在两方面都没有提到,我自然会问,这是至关重要的吗?  如果我要进行更新状态02、我知道我需要在将电池推向市场之前启用电量监测。  我把我的问题更多地放在"is_schiam" Max_Field_Updated 旗帜上。 如果我要将其更改为  0 =不更新是否需要确保新电池在其使用寿命的第一个周期内完全放电并充满电、以便正确更新 Qmax? 如果客户不能完成整个周期、该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当学习周期导致 Update Status 值为0E 时、QMax Field 标志才会在保存 Golden Image 之前设置为0。 如果在最后一个静置周期后未获得0x0E 值、则必须将器件充电至充满电、放松2小时并放电至空电(学习周期中的步骤3.2.3 - 3.2.5)。 此时、Update Status 的值应为0x0E、然后客户可以对 Update Status 进行必要的更改。 由于在组装电池组时会启用电量监测、因此我们必须确保将 Qmax 周期数设置为0以正确监控 Qmax。

    此致、

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Siddharth 您好、在我的案例中、Update Status 值在学习周期中成功达到0E。 因此我必须将 QMax 字段标志设置 为0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、将 Update Status 设置为02 (0010)会将 QMax Update 字段设置为0。

    此致、

    西达尔特