This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:关于 VCC 电容器

Guru**** 2390380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369648/lm25119-regarding-the-vcc-capacitor

器件型号:LM25119

工具与软件:

您好!

我想问您一个有关 LM2552 VCC 电容器电容的问题。
VCC 电容器电容是否有上限?
在我创建的电路中、当负载突然增加时、VCC 下降并且开关停止。
因此、我当前使用的是2.2uF、但我正在考虑增加电容器电容以防止 VCC 下降。
请告诉我您的意见。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN 引脚上是否有限制电阻?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    VIN 引脚有一个4.7Ω 和4.7uF RC 滤波器。
    此4.7Ω 是否会影响 VCC 的行为?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信是的。 请将其删除并尝试。

    此致