This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370052/lmr33620-lmr33620

器件型号:LMR33620

工具与软件:

LMR3360系列是否可以在反相模式下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 下面的一些文献可帮助您快速入门。

    e2e.ti.com/.../1016.Working-with-inverting-buck_2D00_boost-converters.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的答复。 是的、我也看到了这份应用报告。 它没有明确表示33520可以用在反相模式、这就是我问这个问题的原因。 我正在尝试将风险降至最低。 如果我在中进行设计、但它不起作用、这是不好的!

    您认为风险很低吗?

    谢谢。

    贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bela:

    所有以 GND 为基准设计的转换器都可以针对 IBB 设计进行配置。 负电压将为"GND"、而不是 GND 的0V。 因此、是的、风险很低。

    本