This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:QOD 具有放大器;过热保护阈值

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368228/tps25981-qod-feature-overtemperature-protection-threshold

器件型号:TPS25981

工具与软件:

专家、  

QOD

您能帮助我们列出触发 QOD MOSFET 导通和输出放电的所有条件吗?

数据表仅列出了一个触发条件:VEN

过热

我们注意到、TPS259814L 的 OTP 阈值设置为154C (典型值)、同时绝对最大额定值:Tj_storage 温度为-65 °C 至150°C、建议的工作 TJ 为-40°C 至125°C;

它看起来 OTP 阈值(154C)过高;这是否会影响寿命/可靠性、甚至会使电子保险丝在 OTP 发生后出现缺陷?

谢谢。

杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    [报价 userid="492719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368228/tps25981-qod-feature-overtemperature-protection-threshold "]然而,我们的客户收到一些反馈,OC/QOD 事件也可能触发此 UV 事件,请帮助我们确认它。  [/报价]

    UV 事件将把 V_en 拉至阈值以下、这是正常现象。 它们能否共享一些波形。 它会有所帮助。  

    它看起来 OTP 阈值(154C)过高;这是否会影响寿命/可靠性,甚至使电子保险丝在 OTP 发生后有缺陷?

    建议的工作条件是最高125°C。  由于任何故障事件、如果 结温升高、器件设计为可中断运行、从而防止任何可靠性损害。 这是通过将阈值保持在154C 来实现的。 您还可以根据您的应用使用此工具来计算时基故障率。  计算任务剖面的 FIT

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    感谢您的答复。 我们正与客户合作来收集波形/数据。 您能否仔细检查一下我们的 TPS25981、看看在理论上 OV/OC 事件是否也会触发 QOD?

    谢谢。

    杰西·柳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    当然、让我向设计团队核实一下、马上与您联系。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    除了 UV 事件、QOD 是不会触发的其他方式。 请询问客户提供波形。

    此致、
    阿鲁什