This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:关于电池未连接时的 STAT 输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367765/bq25306-regarding-stat-output-when-battery-is-not-conected

器件型号:BQ25306

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我有关于未连接电池时 STAT 输出的问题。
条件如下:
-如数据表第25页的图10-8所示添加了"电源路径"的电路。
-电池未连接。

我的问题如下:
- VBAT 电压 VBAT_SHORT = 2.2V (典型值)吗?
-什么类型的输出是 STAT 输出?
我找到了其他帖子(如下)。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962083/bq25306-stat-pin-is-strange-when-battery-pack-is-not-attached?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25306%25252520STAT#


但是、我无法在 BQ25306数据表中找到 POST 中提到的"抗尖峰脉冲时间"。
如果 STAT 输出在一个恒定脉冲周期内输出、我想估算那个周期、所以请告诉我计算这个周期的公式。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    请查看我的评论如下。  

    [报价 userid="421485" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367765/bq25306-regarding-stat-output-when-battery-is-not-conected "]- VBAT 电压 VBAT_SHORT = 2.2V (典型值)吗?

    在未连接电池但通过/EN 引脚启用 BQ25306 IC 的情况下、BAT 引脚电压将调节为通过 FB 引脚上的电阻分压器设置的电池稳压电压。 正如您链接的上一篇文章提到的、充电器 IC 会像使用非常小的电池一样为 BAT 输出电容充电。  

    Unknown 说:
    - STAT 输出是哪种输出?

    在无电池的情况下、STAT 引脚将定期在高电平和低电平状态之间转换、以指示器件正在从充电状态和充电完成状态来回转换。 由于小电容器快速充电后放电、器件会频繁地来回转换。  

    确切的脉冲周期将取决于 BAT 上的输出电容量、但链接接线柱的波形是一个良好的参考点。 STAT 为低电平以指示器件处于充电状态、然后为高电平以指示充电终止。  

    该器件具有40ms 的终止抗尖峰脉冲时间、这意味着充电电流必须低于终止阈值40ms 才能停止充电。 我没有可供分享的有关再充电抗尖峰脉冲时间的规格、但再充电抗尖峰脉冲只是意味着器件将在最短的时间内(在毫秒时间范围内)保持终止状态。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett-San

    很抱歉耽误你的时间。

    感谢您的回答。

    我很了解。

    此致、

    千兆