This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901-Q1:TPS62901QRYTRQ1 IBIS 模型

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369334/tps62901-q1-tps62901qrytrq1-ibis-model

器件型号:TPS62901-Q1

工具与软件:

您好、  在 仿真活动中、我需要对 TPS62901QRYTRQ1提供 IBIS 模型支持。

同样、正在查找其他 TI PMIC IBIS 支持。 所使用的功率晶体管都是

LM43603QPWPRQ1
LM74810QDRRRQ1  

TPS62812QWRWYRQ1  
LMQ644A2QRXARQ1
PTPS6594741FRWERQ1  
TPS552882QRPMRQ1  
TPS62901QRYTRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会看看是否有这种支持、并尽快与您联系。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、感谢您的注释。 请稍后回复模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部检查后、我们没有 IBIS 模型。

    很抱歉给您带来不便。

    科林