This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:最大负载电流

Guru**** 2638515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370148/tps22811-maximum-load-current

器件型号:TPS22811

工具与软件:

我想知道我是否可以在10A 时使用此负载开关? 这会损坏器件还是缩短其使用寿命?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis:

    是的、此器件可支持最大10A 电流。 如果您确保在稳态运行期间结温处于125C 以内、那么器件的寿命就不会受到影响。  

    (基本上、只要工作条件在建议的工作条件内、可靠性和功能就会保持在建议的和绝对的之间、就无法保证所有功能、超过绝对最大值、器件就会损坏)

    您还可以使用以下命令计算时基故障率: https://www.ti.com/lit/an/spraby3/spraby3.pdf 

    如果这可以回答您的问题、请单击已解决。  

    此致、
    阿鲁什