This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:TPS62816风险

Guru**** 2508855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367211/tps62816-q1-tps62816-risk

器件型号:TPS62816-Q1

工具与软件:

嗨、团队,

我的客户进行了如下测试。

1.当输出接地短路时、VIN-SW 电压将为 -1.6V;5ns@、 SW-GND 电压将为 -3V@2.8ns.Dose、这对我们的器件有一些风险?请参阅随附的了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW,器  

    我们的器件在输出对地短路的情况下启动时记录的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    除非引脚的绝对最大额定值超出、否则我不会看到相关问题。  

    请确保测试/验证不违反器件的绝对最大额定值。

    谢谢、此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    SW 电压不能超过(-3V) 10ns 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    不、我不建议这么做。 略微超过绝对最大额定值可能不会立即使器件失效、但可能会降低器件性能并影响其寿命。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我想知道如果我们向 TPS62816 Vout 添加更高电压源会发生什么情况? 您可以对此进行一些分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    您是说 Vout 高于 Vin 吗?

    则器件将在此类情况下不会进行调节。  如果器件处于 FPWM 模式、这可能会强制电流流过 IC 的体二极管、从而损坏 FET。  

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我的意思是、如果我们向 TPS62816注入一个外部电压源、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、

    我们经常使用传递函数来判断 DCDC 回路的稳定性,但传递函数适用于 LTI 系统,如果我们的 DCDC 工作在 PFM 或 PSM 模式下,我们能认为它仍然是 LTI 系统吗? 如果不是、我们如何才能知道 PFM 模式下的系统稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我很抱歉耽误了我的时间,昨天我就要病假了。  

    如果外部的时钟源高于 Vin 的话、会和我在上一次回复中解释的情况一样。  

    为了检查环路稳定性、我们通常运行波特图分析来检查转换器的相位裕度和增益裕度。 大于45度的相位裕度表明环路性能稳定。  

    还有一个应用手册介绍了 CCM 和 DCM 运行模式:

    https://www.ti.com/lit/an/slva301/slva301.pdf?ts = 1717487278700&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Because%20of%20the%20relative%20complexity,the%20use%20of%20graphical%20methods.&text=margin%20of%2045%C2%B0%20is,result%20in%20a%20stable%20system

    此致

    斯内哈