This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:FLAGS1寄存器

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370182/lm3648-flags1-register

器件型号:LM3648

工具与软件:

尊敬的先生:

我有一个问题 、IC 可以工作、但没有输出电压。
我读取 IC 寄存器0x0A、值为0x0004。
我赢得 IC 过热将导致该寄存器位设置为1。
但我检查 IC 表面温度是否为60 ℃。
是否有任何其他情况或外部设置会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能否共享从器件读回的另一个寄存器值、以及您能否确认读回的寄存器值是否正确? 您也可以向我提供界面波形、然后我判断是否正确。

    如果您不介意、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)联系。 谢谢!

    BR、Jared