This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:电源拓扑问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369472/tps40210-power-topology-problem

器件型号:TPS40210

工具与软件:

尊敬的:

TPS40210能否实现 Cuk 拓扑? 是否有适用于您的设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TPS40210可用于 CKK、但需要一些外部逻辑来将负 FB 电压转换回正电压。

    有关可能的实现方式、请参阅此参考设计:

    PMP30602参考设计| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    如果输入为48V、输出约为-40V、则使用 TPS40210能否通过 CKK 拓扑实现? 如何选择外设电路的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    Cuk 拓扑不常使用、因此我们没有相关的快速入门计算器、但您可以使用功率级设计器:

    功率级设计器设计工具| TI.com

    时间常数。

    此致、

     斯特凡