This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:是否可以对 RST/EN 引脚进行分层?

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369761/ucc21750-paralelization-of-the-rst-en-pin-possible

器件型号:UCC21750

工具与软件:

大家好!

如果我使用 一个以上的 UCC21750、FLT 引脚可以与其他故障并联、因为它是一个开漏引脚。  这也可以通过 RST/EN 引脚实现吗? RST/EN 不是漏极开路、因此我不确定 这种情况是否也能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    RST/ EN 引脚是输入引脚、也可并联以复位所需的驱动器。 不过、您需要确保 每个驱动器驱动为高电平的电流要求(~100uA)。  只要微控制器能够提供所需的电流、那么为多个驱动器并联 EN/RST 引脚就不是问题。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:

    首先非常感谢您的快速回答! 这对我有很大帮助。 电流不应该是问题。 我们将微控制器与逻辑抖动(最大高电流25mA)结合使用来将信号驱动为高电平。

    谢谢

    安德烈亚斯