This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367341/tps650861-schematic-review

器件型号:TPS650861

工具与软件:

大家好、

请找到随附的原理图以供您回顾。

e2e.ti.com/.../TPS65086100_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_TI_5F00_1.pdf

我们在设计中使用了 PMIC (TPS65086100)。   

我们的设计要求如下所述:

PMIC 稳压器 输入电压 最小输入电压 最大输入电压 电压 最大电流(峰值)[A]
降压通道2 VSYS 6.6 13.2 0.734V 19.62
降压稳压器5 3.3V 内部 3.135 3.465 0.734V 2.025
降压稳压器4 3.3V 内部 3.135 3.465 0.90伏 2.06
降压稳压器6 VSYS 6.6 13.2 1.1V 17.48
VTT_LDO BUCK6输出 1.1 1.8 0.6 (未使用) 不适用
降压稳压器1 VSYS 6.6 13.2 2.5V 16.44
降压稳压器3 3.3V 内部 3.135 3.465 1.8V 2.4
LDOA1 LDO5 5V 4.75 5.25 1.8V 0.08
LDO5 VSYS 6.6 13.2 5V 0.05

请根据上述设计要求提供审核意见。  

谢谢。此致、

Anandraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:

    请填写 TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A) 的原理图选项卡、将 每一行项目从"打开"更改为"已使用(或未使用)并完成"。 填写好这个检查清单后、您可以在这里分享、我再给大家看一下原理图。

    如果您的引脚连接与建议不同、请在注释中注明并提供简要说明。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的更新。

    请查找随附的"TPS650860原理图检查清单、布局 Checklist_Filled .xlsx"、根据我们的设计填充。

    e2e.ti.com/.../TPS650860-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist_5F00_Filled.xlsx

    此致、

    Anandraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:

    感谢您发送这篇文章。 我应该在明天结束前准备好我的反馈。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:

    这是我对原理图的反馈:

    • 如果您使用远程反馈、请注意输出电压纹波。 如果由于反馈环路传播时间而导致输出中出现任何低频纹波、靠近 PMIC 的旁路电容器可能会有所帮助。 我主要参考这篇简短的 TI 文章作为建议: https://www.ti.com/lit/pdf/slyt467

    • 3.3V 可用作 CTLx 引脚的上拉源、不会出现任何问题。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的反馈。

    请根据上述要求、就我们设计中的外部 MOSFET、电感器和输出电容器提供反馈。

    谢谢。此致、

    Anandraj S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandraj:

    我没有看到电感器、电容器或 MOSFET 选择有任何问题。

    只要您使用第节中的数据表公式将值加倍检查、  6.2.1.2.1控制器设计程序、  设计应该没问题。

    就电流能力而言、您可以选择合适的 MOSFET。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的反馈。

    此致、

    Anandraj S