This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837H:EN 电压和 V-UVLO 配置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369635/tps56837h-en-voltage-and-v-uvlo-config

器件型号:TPS56837H

工具与软件:

您好!  

从数据表中不清楚为什么选择 V-UVLO 的 Vin 分压器的 R1、R2电阻器为:r1=169k、r2=36.1k?  

这些值是如何支持 Vin=16V 至28V 的、而 UVLO 电压是这些的?  -   

谢谢。  

奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    感谢您的联系! 我的同事 Bella 将在本周结束时给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohad

    请参阅  数据表中的第6.3.5节"启用和调节欠压锁定"。

    谢谢、此致。