请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56837H 工具与软件:
您好!
从数据表中不清楚为什么选择 V-UVLO 的 Vin 分压器的 R1、R2电阻器为:r1=169k、r2=36.1k?

这些值是如何支持 Vin=16V 至28V 的、而 UVLO 电压是这些的? -

谢谢。
奥哈德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
从数据表中不清楚为什么选择 V-UVLO 的 Vin 分压器的 R1、R2电阻器为:r1=169k、r2=36.1k?

这些值是如何支持 Vin=16V 至28V 的、而 UVLO 电压是这些的? -

谢谢。
奥哈德