This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:BQ76905EVM 中具有降压使能功能

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010268, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367889/bq76905evm-buck-enable-function-in-bq76905evm

器件型号:BQ76905EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76905TIDA-010268

工具与软件:

您好,Expert,

我已在 TIDA-010268文档中通篇了解了 BQ76905的方框图

其中、BQ76905 IC 会生成降压使能信号、以打开流向 MCU 的电源。  我认为这将用于低功耗,但 不能在详细的原理图中追踪。

您能帮助我了解 BQ76905如何生成降压使能信号吗?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasu、

    实际上、我在原理图上看不到这是在哪里完成的! 似乎 BUCK_EN 是从 MSPM0 LaunchPad 非板载输出。 本设计指南仅提到 BUCK_EN 需要设置为高电平才能开启降压转换器。

    但是、我认为 方框图 的想法是 BQ763905的 REGOUT 可用作降压转换器的 BUCK_EN 信号。 降压转换器只需要其使能引脚上的正信号即可为其上电。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis Hernandez Salomon、

    感谢您的澄清,我同意您的意见。

    此致

    瓦苏