This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:本器件可与较低的 LED 电流- 20 -25mA 配合使用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369344/lm3492-can-this-part-be-used-with-lower-led-current---20-25ma

器件型号:LM3492
主题中讨论的其他器件:TPS61165

工具与软件:

您好  

我在设计时需要一个2通道16串 IR /红色 LED、该器件似乎可以满足除电流调节外的所有需求

这里是以下参数  

Vf = 2.0V

如果= 25mA

串联 LED 数量=16

LED 灯串数量=13

最小输入电压= 6.4V

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、正如您已经知道的那样、器件无法调节25mA 电流。  

    您可以查看其他器件、如 TPS61165等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我查看您推荐 TPS61165的器件时、 看起来内部 MOSFET (1.2A)应该能够处理我的配置的输出电流(13个灯串和 25mA 的 IF)、但我没有看到我需要关注的输入电流的计算或限制。 是否存在我需要注意的输入电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流也受内部 FET 限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是使用此公式(Vout * Iout)/Vin 计算输入电流、还是应该使用其他数值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用上面的公式大致估计它。  

    如果您希望计算更准确、还可以考虑效率和电感器电流纹波。