This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:降压电感器计算查询

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369823/tps562242-buck-inductor-calculation-query

器件型号:TPS562242

工具与软件:

大家好、

我们有一个关于降压转换器的电感器选择的一般问题。

我们可以 以 TPS562242DRLR 为例

如果使用数据表中给出的公式针对以下参数计算电感值、则 电感值为15uH

输入电压(V) 12
输出电压(V) 1.8
输出电流(A) 0.37
开关频率(MHz) 1.4

但根据产品说明书中推荐的电感器、需要选择1.2uH 的电感器。 为什么计算的值与建议值之间的差异很大? 如果我们在设计中选择建议值而不是计算值、将会发生什么情况?

您能否告诉我、我们需要根据我的输出要求选择哪种电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我检查一下、并在今天结束前返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于输出电流、我建议输入为2A、而不是0.37A 的实际负载。 我们不需要这么大的电感器。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复、

    是的、2A 是芯片能够承受的最大电流、但在我们的实际用例中、不需要那么多的电流、同时证明超过80%的负载也不是一个好的做法。

    您能否告诉我们、如果我们在低电流应用中采用2.2uH 而不是更高的值、将对输出产生什么影响? 我们连接到该降压输出端的负载通常很敏感、如传感器和模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    实现2.2uH 时、它可支持0-2A 满负载、我们还会在实验室中进行验证。 因此、如果实际负载电流为0.37A 则没有问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚