This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:当 Vin=3.5V 且 Vout=3.53V 时将会发生什么

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369607/tps25942a-what-will-happen-when-vin-3-5v-and-vout-3-53v

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

大家好、

我的客户有一项设计、发现 TPS25942具有 Vin=3.5V 且 Vout=3.53V 的工作条件。 在数据表中、只有 Vout-Vin > 10mV 且 tps25942会阻断反向电流。 我想知道当 Vout-Vin <10mV 时 TPS25942会发生什么? 您可以帮助发表评论吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    TPS25942A 反向阻断机制基于比较器。 当 Vout-Vin > V_revth 时、它将阻止反向电流(您在上面提到了这一点)。 当 Vout-Vin < V_revth 时、电子保险丝将无法阻断电流、在这种情况下、(Vout-Vin)/ ron ~3mV/42mOhm = 71mA 的连续电流将流动。  

    此致、
    阿鲁什