This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:VBUS_ADC 值

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369577/bq25883-vbus_adc-value

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25882

工具与软件:

您好!

我的理解是,如果我想使用内部 ADC 检查 VBUS>10V 的电压,我会检查 VBUS_ADC [14:0]吗?

例如、如果 VBUS=12V、VBUS_ADC [14:0]是否为"010 1110 0000"?

此致、

西井市