This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:热调节环路

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369841/tps1663-thermal-regulation-loop

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好、团队成员:

我有关于 热调节环路的问题(数据表中为9.3.1.1)。

客户用例:

输入电压= 24V
ILIM= 1.99A
Cout = 9mF

因此、我的客户估计启动期间的功耗为 PD (浪涌)=0.5*24*1.99=23.88W。
根据图7-13、它将在40ms 内热关断。

不过、热调节环路(数据表中为9.3.1.1)指出它将自动重新测量浪涌电流以避免热关断。

它是否会避免在此客户用例中发生热关断?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kei:

    您的理解是正确的。 如果启动期间结温超过145C、那么该器件将进入热调节环路。

    Br、

    勒凯什