This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:ESD 性能从3000V 降至2000V 的原因是什么?

Guru**** 2506855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369664/tps562201-what-is-the-reason-of-esd-performance-downgrade-from-3000v-to-2000v

器件型号:TPS562201

工具与软件:

大家好!

我的一个客户使用 TSP562201进行大规模生产。

最近、此器件数据表已更新为 SLVS091C 版本。
在数据表中、ESD 性能从3000V 降至2000V。

此时、客户有以下问题。
您可以告诉我您的答复吗?

问:
ESD 性能从3000V 降至2000V 的原因是什么?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的联系! 我的同事 Shipeng 将在本周结束之前给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    ESD 等级的新标准更改为2000V、并且我们采用了新标准。 不过、该器件的性能和预期行为仍然相等、不会变弱。 该额定值仍然足够高、以避免在生产过程中发生意外 ESD 损坏。

    谢谢。

    此致、

    石屏市