This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:TPSM828222SILR

Guru**** 2388440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366571/tpsm82822-tpsm828222silr

器件型号:TPSM82822

工具与软件:

您好!

我使用了固定为1.8V 直流/直流转换器的 TPSM828222SILR 器件。

但我们的电路板不能作为1.8V 直流/直流、输出接近 VIN (3.3V)

实际上、这个直流/直流原理图设计非常简单、我多次检查。

因此、我希望将正确的器件连接到板上。

TPSM828222SILR 上的标记是什么? 我的器件标有 G9 2bn 05T。 (数据表说明 G92适用于 IPSM828222SILR)

G9 29J 06T 怎么样?

请分享您的信息! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了05T 的"4"正面。 器件是否适用于 TPSM828224SILR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo、

    我认为您可能有错误的材料。  

    下图是 TPSM828223SILR (G93)的图片。 G9位于顶行、3位于底行。

    在你发送的图片中,我没有看到一个2在底部的行。 如果看到4、则它对应于 G94 (TPSM828224SILR)。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John!

    感谢您的回复!

    我还有一个问题。 我确实使用 TPSM828224SILR 启动了我们的电路板、但我发现了另一个问题。

    尽管输出电压稳定、但 PG 信号会变为低电平几次。 你有什么想法吗? 我了解示波器图!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manwoo、

    VOUT 在 PG 变为低电平的区域实际上并不稳定。 我认为该器件可以在100%模式下工作、因为 VOUT 和 VIN 都是3.3V。  

    VOUT 中的下冲很可能是 VIN 中的下冲导致的。 您可以尝试稍微增加 VIN、以便 VOUT 能够很好地调节到3.3V。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!

    我将 IC 从3.3V 固定电压更换为1.8V 固定电压、问题迎刃而解!

    感谢您的评论!