This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:清除电池电量耗尽标志后、无法用作供电方

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342862/tps25750-cannot-act-as-a-source-after-dead-battery-flag-is-cleared

器件型号:TPS25750

大家好、我有两个与电池电量耗尽恢复相关的问题。 我使用从 GUI 7.0.4版导出的补丁捆绑包、信息寄存器报告  TPS65992 HW00A1 FWF509.05.61_0003 ZAceS

[1]  我发现在电池电量耗尽后、该器件无法用作供电方。 器件在电池电量耗尽模式下启动并应用补丁捆绑包后、寄存器读取如下:

0x0D:0xF8 0x19 0x00 0x00
0x0F:0x61 0x05 0x09 0xF5
0x14:0x08 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x16:0x0A 0x30 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x18:0x08 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x1a:0x00 0x00 0x00 0x40 0x00
0x26:0x00 0x00 0x00 0x00 0x80
0x29:0x72 0x50 0x81 0x03
0x2D:0x34 0x03 0xf0 0xC2 0xa1
0x30:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x31:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x32:0x01 0xa8 0x2a 0x2C 0x91 0x01 0x26 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0x2C 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x33:0x02 0x2C 0x91 0x01 0x10 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0xf4 0x41 0x06 0x00 0x45 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x34:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x35:0x00 0x00 0x00 0x00
0x3F:0x00 0x00
0x40:0x00 0x00 0x00 0x00
0x69:0x00 0x00 0x00 0x66
0x70:0x01
0x72:0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

我们可以从寄存器0x26看到、已设置电池电量耗尽标志。 在我写入  DBfg 4CC 命令并插入 USB 接收设备后、寄存器读取如下:

0x0D:0xF8 0x19 0x00 0x00
0x0F:0x61 0x05 0x09 0xF5
0x14:0x08 0x00 0x00 0x45 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x16:0x0A 0x30 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x18:0x08 0x00 0x00 0x45 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x1a:0x00 0x00 0x00 0x40 0x00
0x26:0x00 0x00 0x00 0x00 0x40
0x29:0x72 0x50 0x81 0x03
0x2D:0x30 0x03 0xf0 0xC2 0xa1
0x30:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x31:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x32:0x01 0xa8 0x2a 0x2C 0x91 0x01 0x26 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0x2C 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x33:0x02 0x2C 0x91 0x01 0x10 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0xf4 0x41 0x06 0x00 0x45 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x34:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x35:0x00 0x00 0x00 0x00
0x3F:0x00 0x00
0x40:0x00 0x00 0x00 0x00
0x69:0x00 0x00 0x00 0x66
0x70:0x01
0x72:0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

我们可以看到电池电量耗尽标志现已清除、但  寄存器0x1A 中的 ConnState 和 PlugPresent 均为零。  在我写入  GAID 4CC 命令并 再次插入 USB 接收器之后、寄存器读取如下:

0x0D:0xF8 0x19 0x00 0x00
0x0F:0x61 0x05 0x09 0xF5
0x14:0x08 0x00 0x00 0x0d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x16:0x0A 0x30 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x18:0x08 0x00 0x00 0x0d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
0x1a:0x6d 0x00 0x10 0x42 0x00
0x26:0x80 0x00 0x00 0x00 0x40
0x29:0x72 0x50 0x81 0x03
0x2D:0x30 0x03 0xf0 0xC2 0xa1
0x30:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x31:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x32:0x01 0xa8 0x2a 0x2C 0x91 0x01 0x26 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0x2C 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x33:0x02 0x2C 0x91 0x01 0x10 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0xf4 0x41 0x06 0x00 0x45 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
0x34:0x00 0x00 0x00 0x00 0x60 0x02
0x35:0x00 0x00 0x00 0x00
0x3F:0x09 0x02
0x40:0x40 0x00 0x00 0x00
0x69:0x01 0x02 0x00 0x60
0x70:0x01
0x72:0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

现在、 ConnState 和 PlugPresent 均按预期设置、设备运行正常。 这种行为是否符合预期、是否有任何方法可以纠正?

[2]   如果 设置电池电量耗尽标志、则写入 DBfg 4CC 命令是否有任何危害?

提前感谢您的帮助、请告诉我、以防我能澄清我的任何一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    [1]  我发现在电池电量耗尽后、该器件无法用作供电方。 器件在电池电量耗尽模式下启动并应用补丁捆绑包后、寄存器读数如下:
    [2]   如果 设置电池电量耗尽标志、则写入 DBfg 4CC 命令是否有任何危害?

    即使未设置电池电量耗尽标志、发送 DBfg 也不会造成伤害、应拒绝该命令。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Raymond:感谢您的及时支持。 根据您的反馈:

    [1] 好的、我在 这里附上了整个捕获文件。 请告诉我,如果有任何事情是 amiss。

    如果在器件引导后通过 VIN_3V3从外部供电时应用补丁捆绑包、则拉电流和灌电流配置都可以正常运行。 但是、只有受电方配置在以下序列后工作:

    • 器件在电池电量耗尽模式下启动。
    •  出现外部 VIN_3V3电源。
    • 补丁捆绑包被应用。
    •  发送 DBfc 4CC 命令。

    要恢复、我必须发送 GAID 4CC 命令、从而强制器件在 通过 VIN_3V3从外部供电时启动、就像通过情况一样。  重新应用补丁捆绑包后、拉电流和灌电流配置再次正常运行。

    [2] 感谢您的确认;您的描述与我的观察结果相符。

    如果在此期间我可以提供任何其他信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 雷蒙德—请原谅我的无知,但我原来的尝试附加 一个 Saleae 捕获似乎失败了。 我已经重试、将捕获嵌入.zip 文件中;请告诉我以防它没有出现。
    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_patch_5F00_bundle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于假期、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想跟进这个问题。 再次感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的跟进!

    我对此有一些想法:

    首先,我看不出你现在做的方式有什么问题,但我有一个想法,可以使它更容易。

    您是否可以尝试使用 SRRC 4CC 命令强制 PD 将其供电方能力发送到远端、而不是在清除电池电量耗尽标志并重新应用补丁后发送 GAID 命令? 如果该器件作为受电方连接到远端、则在清除 DBF 后、您还可以发送 SWSr 命令以切换为 PD 供电方。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:非常感谢您的全面分析。

    SSrC在电池电量耗尽状态下发送了4CC 命令(PD 发送供电方能力)、但 IC 在有效载荷的第一个字节中以0x03 (任务被拒绝)进行响应。 寄存器 0x1A 也保持不变。

    但是、我认为这或 SWSr4CC 命令不符合我们的目的-由于 IC 不会更新寄存器 0x1A、 除非  从未设置电池电量耗尽标志、因此我们的平台无法知道何时发送这些命令。

    也许我可以在此期间提出几个问题:

    1. 由于 我的补丁捆绑包应用过程似乎是正确的、我身边是否有任何其他问题可以解释这个问题?
    2. 作为健全性测试、我可以要求您确认 是否 可以单独重现此问题? 我 手头有 TPS25750EVM、  尽管我认为在线配置 GUI 是一款出色的工具、但它不允许客户自由读取寄存器或发送4CC 命令。 也许您有自己的 EC 用于内部测试。

    此问题最终不是阻止问题、 因为该GAID命令似乎是一种可靠的解决方法、但由于该行为是意料之外的、我更喜欢先找出原因。  再次感谢您的持续支持、如果我能提供任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这个问题现在似乎已经解决了。 进一步研究后、我发现只有在  发送 DBfg 4CC 命令之前连接 USB 接收器并且清除电池电量耗尽标志时、才会出现此线程中描述的问题。

    如果   在 连接 USB 受电方之前发送 DBfg 4CC 命令、则不会出现该问题、并且 寄存器 0x1A 会正常更新。 实际上、我们会在启动时或应用补丁捆绑包后立即检查电池电量耗尽标志;因此、在正常使用期间不会出现此问题。

    不过、在结束本主题之前、我想强调几个其他现象并提出最后一个问题:

    [1]   DBfg 4CC 命令只能在 APP 模式下发送;如果在 PTCH 模式下发送、则将被拒绝(响应= 0x03)。 这似乎已经在另一个主题中确认、但我没有看到技术参考手册(TRM)中提到它;我认为将此信息包含在 TRM 中很有用。

    [2]  如果 VIN_3V3丢失且器件返回到电池电量耗尽模式、则不能保证器件已复位到 其 从 APP 模式返回到 PTCH 模式。 在我们的平台上、从电池电量耗尽的情况中恢复后可以设置电池电量耗尽标志、但 在 USB 保持连接的情况下、我们的平台重新启动后也可以设置电池电量耗尽标志。 发生这种情况是因为 VIN_3V3电源暂时禁用、并在重新启动期间、在选定的硬件版本上重新启用。

    在后一种情况下、我发现电池电量耗尽标志在100%的时间内设置、但器件 仅在~50%的时间内保持应用模式。 我怀疑这是 IC 内不同功能块在不同阈值下复位的结果。 这似乎无害、但确实强调了在   按照[1]发送 DBfg 4CC 命令之前检查 MODE 寄存器以及电池电量耗尽标志的重要性。

    [3] 在某些情况下、发送   DBfg 4CC 命令会导致器件 NAK I2C 通信 数百 ms、这类似于器件已复位以响应  GAID 4CC 命令。 在此期间后、接受命令 (RESPONSE = 0x00)、并且器件正常作为供电方和受电方运行。

    如果 器件 在使用 USB-A 转 USB-C 电缆连接到 PC USB 端口时进入电池电量耗尽模式、则似乎不会出现这种现象。 在这种情况下、   发送 DBfg 4CC 命令后、寄存器显示如下:

    0x0D:0xF8 0x19 0x00 0x00
    0x0F:0x61 0x05 0x09 0xF5
    0x14:0x0A 0x00 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x16:0x0A 0x30 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x18:0x0A 0x00 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x1a:0x0D 0x00 0x10 0x40 0x00
    0x26:0x00 0x30 0x00 0x00 0x40
    0x29:0x72 0x50 0x81 0x03
    0x2D:0x30 0x03 0xf0 0xC2 0xa1
    0x30:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x31:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x32:0x01 0xa8 0x2a 0x2C 0x91 0x01 0x26 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0x2C 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x33:0x02 0x2C 0x91 0x01 0x10 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0xf4 0x41 0x06 0x00 0x45 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x34:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x35:0x00 0x00 0x00 0x00
    0x3F:0x03 0x02
    0x40:0x04 0x00 0x09 0x00
    0x69:0x01 0x03 0x00 0x61
    0x70:0x01
    0x72:0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

     如果 器件 在 使用 USB-C 转 USB-C 电缆连接到 USB PD 充电器时进入电池电量耗尽模式、则有时会发生这种现象。 在这种情况下、   发送 DBfg 4CC 命令后、寄存器显示如下:

    0x0D:0xF8 0x19 0x00 0x00
    0x0F:0x61 0x05 0x09 0xF5
    0x14:0x08 0x10 0x20 0x45 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x16:0x0A 0x30 0x4d 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x18:0x08 0x10 0x20 0x45 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
    0x1a:0x1d 0x00 0x60 0x40 0x00
    0x26:0x00 0x30 0x00 0x00 0x40
    0x29:0x72 0x50 0x81 0x03
    0x2D:0x30 0x03 0xf0 0xC2 0xa1
    0x30:0x06 0x2C 0x91 0x01 0x08 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0xfa 0xc0 0x03 0x00 0xc8 0xb0 0x04 0x00 0x96 0x40 0x06 0x00 0x3c 0x21 0xdc 0xc00
    0x31:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x32:0x01 0xa8 0x2a 0x2C 0x91 0x01 0x26 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0x2C 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x33:0x02 0x2C 0x91 0x01 0x10 0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x2C 0xb1 0x04 0x00 0xf4 0x41 0x06 0x00 0x45 0x41 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x000
    0x34:0x2C 0xD1 0x02 0x00 0x80 0x00
    0x35:0x2C 0xb1 0x04 0x23
    0x3F:0x0F 0x02
    0x40:0x0C 0x00 0x00 0x00
    0x69:0x02 0x00 0x05 0x61
    0x70:0x01
    0x72:0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

    TRM 提到、该器件为了响应电池电量耗尽标志复位而进行了硬复位、但条件不明确。 如果器件确实正在复位、为什么它保持在应用模式和正常运行?

    提前感谢您的支持、如果我能澄清我的任何观察结果、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、只是想检查一下我的问题 [3] 。  如果我可以澄清我的任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、我错过了该主题!

    问题3是否仍然未决?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!谢谢你主动与我们取得联系;是的、我们现在仍然在线。 但是、它不会阻止任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复!

    [1]   DBfg 4CC 命令只能在 APP 模式下发送;如果在 PTCH 模式下发送、则将被拒绝(响应= 0x03)。 这似乎已在另一个主题中得到确认、但我没有看到技术参考手册(TRM)中提到它;我认为此信息有助于包含在 TRM 中。

    没错。 我将联系系统团队、了解我们是否可以将此反馈添加到 TRM 中。  

    [2]  如果 VIN_3V3丢失且器件返回到电池电量耗尽模式、则不能保证器件已复位到 其 从 APP 模式返回到 PTCH 模式。 在我们的平台上、从电池电量耗尽的情况中恢复后可以设置电池电量耗尽标志、但 在 USB 保持连接的情况下、我们的平台重新启动后也可以设置电池电量耗尽标志。 发生这种情况是因为 VIN_3V3电源暂时禁用、并在重新启动期间在选定的硬件版本上重新启用。

    如果在设置清除电池电量耗尽标志后 VIN3V3丢失、则器件应复位。 我不确定这里的时间安排、但可能会有这样的情况:电容放电足够长的时间、从而使 PD 保持活动状态而不会断电。 丢失 VIN3V3将产生类似于 GAID 的结果。

    [3] 在某些情况下、发送   DBfg 4CC 命令会导致器件 NAK I2C 通信 数百 ms、这类似于器件已复位以响应  GAID 4CC 命令。 在此期间后、接受命令 (RESPONSE = 0x00)、并且器件正常作为供电方和受电方运行。

    我认为此处正在进行的工作是 PD 正在忙于协商 PD 合约、从而可能导致我们在协商过程中不确认 I2C。 A 型电缆不会这样做是合理的、因为它采用传统模式、因此不会进行 CC 通信。

    TRM 提到设备进行了硬复位以响应电池电量耗尽标志重置,但条件尚不清楚。 如果设备确实正在复位,为什么设备保持应用模式并正常运行?

    此处的措辞可能会让 TRM 中有些困惑。 在这种情况下称为硬复位时、意味着我们将在 PD 消息传递到远端器件中发出硬复位、这样一来、我们可以与 GUI 中的任何内容重新协商合约。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin—感谢您的全面讲解以及您在本主题中的支持。 我在所有这些问题上都与你们保持一致;让我们来结束吧 。