This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:稳压损耗。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356952/tps552872-loss-in-regulation

器件型号:TPS552872

下面是原理图。

实验设置:

降压模式

场景1: (VIN >= 16V)

空载:保持在@15V 调节电压范围内。

它转动 ONN 后、假设1秒后 @满载(1.22A)、它不会失去调节功能、 调节保持在@15V。

  @2:当连接负载 k Ω 满负载(1.22A)、然后施加 Vin 时、 会观察到输出并出现振荡、如下图所示 。

I 将 CC (C118)更新为10nF,能够保持高达0.5A 的调节。

升压模式

场景1: (VIN =9V)

空载:保持在@15V 调节电压范围内。

情况2: @μ A 满载(1.22A)、即使在1秒后、也无法维持稳压、观察到低于振荡。

I 将 CC (C118)更新为10nF,能够保持高达0.5A 的调节。

建议更改 CC 吗?? 或者还需要检查哪些特性、以便实现高达1.4A 的负载?

此外、CDC 引脚有何用途? 这对您有所帮助吗?

24年3月5日最新更新:

负载电流:0.9A、从11.8V 及更高电压进行调节。 11.8V 及更低至9.8V 时、它会失去稳压功能。

我尝试了更改 Rcomp & Ccomp 值。 组合、如4.7nF、27K、6.8nF 和27K、50K 和10nF。 CP 开路。

对于上述所有值、它不会失去调节功能、当输入电压低于11.8分钟时、它不调节、我们观察上述纹波类型行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    此设备的专家不在办公室、直至下周开始。 期待他在下周开始时给出答案。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    它看起来像是稳定性问题。

    1.可以分享输入电压和最大输出电流吗?

    2.输出电容的器件型号是什么(C108-C114、C106)、C106似乎是悬空的、COMP 参数也会不同。 我们需要 ESR 和有效电容来计算 COMP 参数。 您也可以使用附加的计算工具进行该操作。

    e2e.ti.com/.../8400.TPS552872_2D00_Design-Calculation-Tool_2D00_V1.0.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯