This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:缓冲器设计

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368421/lm5119-snubber-design

器件型号:LM5119

工具与软件:

您好、TI 专家

我在  TI 网站上找到了应用报告 ZHCA658、来 研究 RC 缓冲器电路设计。

在第1.3节中,给出了等效电路的公式[图3]和 Rsnub 值的选择指南,即 Rsnub >= 0.5*sqrt (LR / Cr ) [方程(2)]。

据我了解、为了减少谐振、RLC 电路应该进行临界阻尼或过阻尼、然后特征方程的特征根 S1和 S2应该相等的负实数或不相等的负实数、所以 R 的值应该小于 0.5*sqrt (lr / cr)。 您可以从附件中找到我的计算结果。

以上是对数学计算的理解。 另外、如果按照方程式(2) Rsnub >= 0.5*sqrt (LR / Cr)、将 R 的值设置为无穷大、这将是开路、所以添加的 RC 缓冲器电路是如何工作的? 什么都不会。

所以、我认为这个应用中的等式(2)是错误的、您有什么其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minji:

    我将对此进行深入研究、并在接下来的几天内为您提供一个答案。

    此致、

    纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算结果是正确的。 公式2中存在拼写错误。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。 祝您度过美好的一天!