This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M:关于 BTST 引脚 PWM 问题

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364819/bq25895m-bq25895m-on-the-btst-pin-pwm-question

器件型号:BQ25895M

BQ25895M:如果不涉及电池且仅使用 USB、则 BQ25895M BTST 引脚上的 PWM 波形在上电开始时很可能异常、并且后端的电压输出将比正常值高约0.1~0.2V、从而导致系统无法正常启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    首先、您能否帮助与 BQ25895M 共享您的设计原理图?  

    Unknown 说:
    后端的电压输出将高于正常值约0.1~0.2V,导致系统无法正常启动

    您还能帮助我们详细介绍一下这份声明吗? "那你打算怎么办?" 您是否认为 SYS 引脚输出电压比预期高0.1至0.2V?  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的系统中的 VREG 设置是什么、以及您的测试中是否启用或禁用了充电? 在缺省寄存器配置下、SYS 被稳压至大约4.4V 是意料中的事情。 钳制在特定的工作条件下。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../XP02_2D00_V7_2D00_AUS_2D00_BQ25895M_2F54A8528C5B6851C45B585B68564D916E7F_.txt这是系统完全开机时的寄存器配置,我不确定系统开机不成功时寄存器配置是什么样子的,当我插入典型值 C 准备捕获时处于不成功的开机状态,系统会从异常状态开机恢复正常;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是系统完全启动时的寄存器配置、我不确定系统启动失败时的寄存器配置是什么样子、当我插入 TYPE-C 准备好捕捉在启动失败状态下、系统将从异常状态启动回正常状态;%MCepathebin%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xien、  

    我懂了。 感谢您在成功启动时提供寄存器配置。  

    在您的配置中、我看到 VREG = 4.176V、IR COMP 电压钳位= 128mV、这意味着 BAT 引脚电压可能高达4.304V。 如果电池处于或者接近完全充电状态、SYS 将被调节至4.2V 以上。 与默认寄存器设置类似、当电池处于或接近充满电时、SYS 将被调节至4.2V 以上。  

    要进一步调试任何潜在问题、请帮助提供波形、显示系统启动失败时的 VBUS、VBAT 和 VSYS。

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 

     目前、我还没有成功捕获未成功启动的状态信息、但 BTST 引脚的波形可能如问题中所述、没有在其他几个引脚上发现明显的异常、所有这些引脚都在无电池状态下进行了测试。 我发现 BQ25895M 的寄存器配置在系统启动期间存在一些差异、当我正在进行另一个调试时、最明显的一个差异是输入限制电压不同、标称应用范围为3.6 ~ 14V、5V 适配器的实际使用无法启动系统!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xien、  

    根据所提供的寄存器转储、输入电压限值被设定为4.5V。 这不应阻止您使用5V 输入启动 SYS 输出。 输入电压限制在输入插入后自动设定。 输入为5V 时、预期采用4.5V 设置。  

    请注意、在不使用电池的情况下进行测试时、器件必须对 SYS 输出进行软启动。 数据表的第8.2.3.5节对其进行了介绍。 如果您在启动时有一个大于200mA 的 SYS 负载、这将阻止 SYS 斜升至预期的电压电平。  X

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这解释了我们的启动异常情况之一、我将继续调试5V 适配器无法完全启动的问题、并使用捕获的信息返回给您、希望您能向我们提供一些建议、再次感谢!