工具与软件:
客户希望设计的输出电压范围为0V~23V、输入电压为24V、输出电流为500mA、输出电压为23V。 如数据表中所示、存在一个基准电路。 他们希望检查是否可以使用以下此架构进行设计。 它们将使用放大器生成-5V 至-24V 的基准电压。 您能帮助检查一下吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aki:
我们还没有测试这个完全一样的电路、但是在低端(Vout = 0V)上、看起来这样可起作用。 在高端(Vout = 23V)、我不确定它是否会起作用、因为您通常需要为 LM317提供3V 的余量。 LM317是一款线性稳压器、而不是低压降(LDO)稳压器。 客户可能知道这一点:他们的规格为500mA 负载、是最大负载电流的33%、最小 Vin - Vout = 1V (或3V 的33%)。 我不确定 LM317能否在该电路中提供23V 电压、因为余量不是3V。 图12不存在该问题、因为在该示例中余量至少为5V。
客户是否可以在此处使用其他选项? 如果是这样、我可以进入 PME、他可以提供更好的帮助、替代方案是在输入和输出的这些电压下以1V 的余量提供该负载电流。
谢谢。
斯蒂芬
尊敬的 Aki:
是的、您通常在这里需要一个 LDO。 LDO =低压降、是整个线性稳压器系列的子类。 LM317是一款线性稳压器(但不是低压降)。 几乎所有设计的新线性稳压器都是 LDO 的。 我将在该电子邮件中添加 PME 以获取选项。
以下应用简报介绍了如何将输出电压调节到 Vref 以下(并在需要时降至0V)、您可能会发现这份应用简报非常有用。 如果您愿意、可在此处使用放大器概念、但此处的优势是您不需要负电源轨、但您仍然可以使用 LDO 的 Vin、这可以简化您的设计选项。
https://www.ti.com/lit/ab/slva071/slva071.pdf
Kelsey -您是否可以推荐满足以下要求的 LDO? Vin = 24V、Iout 一直到500mA、以及压降低于1V。 LDO 需要是可调节的。
谢谢。
斯蒂芬
谢谢 Stephen。
Aki、
对于 输入电压= 24V、输出电流高达500mA、压降小于1V 和可调输出电压的要求、我认为TPS7B8601QDDARQ1是最佳选择。
请随时提出更多要求或问题!
此致、
凯尔西