This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:使 N/C 引脚4悬空或接地

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368745/tps7a20-floating-or-grounding-n-c-pin-4

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

您好、专家!

你好!

我是代表客户发布此帖子。

我正在我的项目中执行一个采用 DBV (SOT-23)封装的 TPS7A2031、并且我想要求澄清引脚4 (N/C)的相关情况。 我在电源管理论坛上找不到有关这方面的信息、因此我不得不直接在此处提问。

据我所知、N/C 引脚通常不能连接在 PCB 上、换句话说、它们应该保持悬空。 原因可能是在 MFG 过程中需要它们、例如作为修整或访问内部电路的位置。

  但是、我觉得 TPS7A20数据表的引脚说明有点不清楚、因为它指出"无内部连接"。 这是否意味着:

  • a)引脚4可以接地、如 TIDA-010042  (第1页)中所示、  n OT  C 安装在内部
  • b)引脚4应保持悬空、即请  n OT  C 外面很棒

我期待收到您的来信、非常感谢您的帮助。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们的工程师正在审查您的问题、并将在1-3个工作日内回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的更新。 我期待您的反馈。 谢谢你。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    至于 N/C 引脚、您可以将其保持悬空、也可以将其连接至您系统中的任何部分。 我建议将 N/C 引脚接地、但将其连接到别处不会有问题。  

    为了便于将来参考、如果某个引脚显示为"常闭"、这通常意味着您可以将其连接到任何位置、它不会导致任何问题。 但是、如果该引脚标记为 DNC、则表示不要连接。

    希望这是有帮助的。

    豪尔赫