This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何读取正确的 CWH

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368720/bq40z50-how-to-read-correct-cwh

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

TI 人很好

当我们最近读取电池信息时、我们希望以 CWH 的形式读取容量、但结果大相径庭。 请帮助分析发生了什么情况? 非常感谢

我们更改0x0F RemainingCapacity ()== 1

使用 BQstudio 读取 CWH value.it 不正确。

但当我们读取 mAh 时、值正确

您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一下,你是否试图更改0x0F RemainingCapacity ()寄存器? 由于该器件是只读寄存器、因此我们不建议执行此操作。

    为了使数据显示在 CWH 中、我认为您概述的 CAPM 位需要很高。 您能否告诉我、当该位为高电平时接收到什么?

    此外、该单元格中是否已经完成了学习周期?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不更改0x0F、仅更改 CAPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 人很好

    另一个问题:

    3平均电流()和7最大 ARG I 上次运行的不同详细信息是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认此单元格中是否已完成学习周期? 这可能是显示的值可能不正确的原因。

    关于不同的负载选择、有关每个选项的更多信息、请参阅以下文档的第2.2节:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slua948 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺