This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:UV 警告/故障问题

Guru**** 2512925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369289/tps544c25-uv-warning-fault-questions

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件:TPS546C23TPS544C20

工具与软件:

UV 警告和 UV 故障阈值分别设置为 Vref 值(默认设置)的66%和62%。 这似乎有些低。 这样是否为负载瞬态事件提供裕度并防止错误触发? 我知道可以使用 PMBus 调整阈值、但我的应用没有使用 PMBus。

此外、在 UV (或 OV)警告或 FAULT 检测中是否有任何延迟/抗尖峰脉冲时间来屏蔽短路瞬态事件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    peng luo 说:
    UV 警告和 UV 故障阈值分别设置为 Vref 值(默认设置)的66%和62%。 这似乎有些低。 这样是否为负载瞬态事件提供裕度并防止错误触发? 我知道可以使用 PMBus 调整阈值、但我的应用程序没有使用 PMBus。

    UV 警告和故障阈值设置为较宽的、因为它们是在绝对模式下编程的、不可通过引脚编程设定、因此它们的设置范围足以适应 VOUT 的0.8V 至1.2V 编程范围。 它们也会在 VOUTS+处被感测。 如果您正在寻找 OV/TPS546C23或 UV 具有更严格"相对"值的类似器件、则可能需要考虑 TPS546C23或 TPS546C20。

    此外,检测 UV (或 OV)警告或故障是否存在任何延迟/去毛刺脉冲时间以屏蔽短路瞬态事件?

    是的、UV 具有7个 PWM 周期抗尖峰脉冲计数器。  

    谢谢!
    Tomoya