This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ2404X 最小充电电流

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369850/bq24040-bq2404x-minimum-charge-current

器件型号:BQ24040

工具与软件:

您好

我需要为微型35mA 锂离子电池充电。

数据表对于允许的最小充电电流不是很清楚、

表6.1说明:"ISET 到 VSS 之间的外部电阻器定义了快速充电电流值。 范围是10.8k (50mA)至540Ω(1000mA)。"

但表7.5显示:"RISET = 540至10.8kΩ"的"编程输出"快速充电"电流范围10至1000 mA

对于从10mA 开始的 Iout 值、也提供了 KISET。

那么、BQ2404X 是否适用于以 35 mA (1C)为电池充电? 如果没有,您是否提出替代零件?

此致

上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电电流低于50 mA 时、该电流的精度较低。 这可能会导致终止问题、尤其是在终止百分比较低时。 我们建议使用50 mA、但请根据您的应用进行测试。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔