This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209在平衡时输出引脚为高电平?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209, BQ24650, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369794/bq29209-bq29209-out-pin-high-when-balancing

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件: BQ24650BQ29200

工具与软件:

我正在考虑在我的2节 LiFePO4充电器电路中使用 BQ29209。 但是、我希望在电池平衡时停止充电、以避免平衡电阻器过载(在恒定电流的情况下)。 为此、我可以借助 BQ29209 OUT 引脚来切换欠压/过压保护 IC 使用的相同 MOSFET。

数据表指出、当检测到其中一个电芯出现过压时、OUT 引脚将变为高电平。 当电芯之间存在不平衡(>30mV)时、OUT 引脚是否也会变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池不平衡不会触发 OUT 引脚处于高电平。 如果检测到故障(OUT 变为高电平)、电芯平衡将停止。

    在恒流周期内、可以使用 CB_EN 引脚在充电和电池平衡之间进行交替。 一旦充电器进入恒定电压周期、就可以始终启用电池平衡。  

    此致、

    托马斯·赖尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这是不幸的。 我希望能够在检测到不平衡时禁用充电。 我正在使用 BQ24650给 LiFePO4电池充电、但即使这些电池是全新的、具有相同的制造/老化/类型和相同的起始电压、在充电周期的"结束"时、一个电池已经处于3.65V、而另一个则落后于3.5。 这会导致总电压保持过低状态、并且充电周期无法正常结束。

    那么、这意味着我误解了数据表的8.3.2?

    当一个或两个电芯电压上升到 VPROTECT 以上时、内部比较器被触发、并且延迟
    开始计数到 td。 如果在 td 持续时间内输入保持高于 VPROTECT、bq2920x 输出将从
    从低电平到高电平状态、通过内部上拉网络、当施加的电压高于9.5V 时、
    IOH =的0 mA。

    输出引脚不会以某种可用的方式变为高电平?

    对于我可以用来解决此问题的其他 IC、您有什么建议吗? 实际上、一旦检测到电池不平衡、我就需要一种方法来拉低 BQ24650上的 TERM_EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT 引脚仅用于过压故障检测。  

    另外、充电电流不是决定平衡电流的因素。 平衡电流由电池电压决定。 这样可以在充电时实现电芯平衡。  

    BQ29200和 BQ29209是唯一支持2芯串联电池并具有电池平衡的 IC。

    此致、

    托马斯·赖尼