This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:关于 UC2846占空比

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370683/uc2846-about-uc2846-duty-cycle

器件型号:UC2846

工具与软件:

尊敬的专家

UC2846DWTR 芯片的问题是:一个维修机用一个半桥顶部电路、燃烧半桥 MOS。 测试发现、上部和下部管的开环占空比不对称、上部  MOSFET 为57%、下部 MOSFET 为43%、并且没有死区。 我想问一下在什么情况下会发生这种情况。

下面是 sch;

e2e.ti.com/.../3531.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您使用峰值电流来控制占空比。 如果为真、那么您可能面临根本性的挑战、即半桥转换器不应基于峰值电流控制。 您可以检查电流检测以验证峰值电流。 我想您的电流不是对称的、一次达到的峰值比另一次短-这将产生变压器直流磁通并导致变压器饱和、然后损坏转换器。

    据我所知、没有简单的解决方法、因此避免了采用峰值电流模式控制的半桥。 但需要您先确认这一点。