This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:谨此确认:无论 bqStudio 1.3.124如何思考、OTP (一次性编程)与 bq27427电池电量监测计无关。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370417/bq27427evm-just-to-confirm-otp-one-time-programming-has-nothing-to-do-with-the-bq27427-battery-gauge-no-matter-what-bqstudio-1-3-124-thinks-right

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27427

工具与软件:

我正在运行 bqStudio 1.3.124 (我相信这是最新的稳定版本和最新的开发版本)。

我正在将它与 bq27427 执行电压校准。

两个问题:

1.在 化学成分 选项卡、bqStudio 允许将 OTP 化学成分安装到电池电量监测计中:

我相信您已经告诉 Craig Shafer (我的同事)、这是 bqStudio 的一个错误不是 可以选择任何可以存储在该电池电量监测计中的"OTP"化合物#3。 是这样吗?

2.类似的思路、当我使用  Golden Image  选项卡中看到以下内容:

该选项卡提供保存 ot.fs 文件的功能、实际上、可以这样做:

根据我编程到电池电量监测计中的内容、该文件的内容可能会有所不同。

但是、如果 OTP 不适用于这个特定的电池电量监测计、那么 bqStudio 创建这个文件这一事实也是一个错误、我应该完全忽略这个文件、对吧?

(我只是检查确认或否认我的信仰。 实际上、如果这些是 bqStudio 错误、我认为它们已经输入 到您的问题报告系统中、对吧?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.正确,不能对 bq27427执行此操作。  

    2.请参考 此 E2E 主题。 该线程适用于 b27426、但也适用于 bq27427。 在创建黄金映像时、您可以仅使用 gm.fs 文件。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼:

    谢谢!