This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:电源管理论坛

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370237/bq27427-power-management-forum

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

问题说明:通过 BQStudio 的编程选项卡在 BQ27427中烧录黄金映像后、数据将在断电并重新启动后丢失。 该步骤会烧写到 RAM 或 ROM 中吗? BQ27427是否有 NVM 存储空间? 如何刻录在 ROM 中以便在不断电的情况下删除数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ27427是一款 ROM 监测计、监测参数和图像存储在 ROM 中。 上电复位(POR)时、ROM 的内容被复位、配置的默认值存储在 RAM 中。 ITPOR 状态位被置位以表示何时 RAM 的内容返回到缺省状态。 此位也可指示对映像进行重新编程。 BQ27427没有 NVM。 您可以使用主机 MCU 存储数据并在断电后对监测计重新编程、也可以使用闪存监测计。

    此致、

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我还有其他一些问题。

     是否可以使用特定的电池化学配置文件对 BQ27427进行编程?如果无法做到,则是必要的黄金学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该监测计预编程有3个化学配置文件。 您可以运行 GPCCHEM 工具、查看 ChemID 是否与其中一个预编程的配置文件匹配。 如果它与配置文件不匹配、则必须使用闪存电量监测计。

    此致、

    西达尔特